|
BATI YAY
LTD. ŞTİ. 2002 yılında küçük bir atölye şeklinde
kurulmuştur. Hüseyin YILMAZ ve Eşref TANDIR'ın (YILMAZ YAY) 20 yıllık
tecrübesi, azim ve çalışmaları sonucunda
çok kısa sürede Türkiye sanayi ligi ve yay sektörüne büyük
bir firma kazandırılmıştır. 2002 yılında kurulan BATI YAY'ın
2003-2004-2005 yıllarında firmanın alt yapısı hazırlanmış, personeli yetiştirilmiş, son teknolojiye uygun bilgisayarlı
makinalar getirilmiştir, (TSE - EN ISO 9001-2000), (TSE
1440) (TS 1442) ve imalata yeterlilik belgeleri alınmış 40
kişilik eğitimli ve deneyimli personeli ve kaliteli grubu
ile 1500 m² kapalı alanda yurtiçi ve
yurtdışı imalat sanayine hizmet vermektedir.
Siz sayın sanayicilerimize hizmet
vermekten gurur duyuyoruz. |